This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:TPA3220能否用作用于频率>20Khz 的通用 D 类功率放大器???

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427809/tpa3220-can-the-tpa3220-be-used-as-a-generic-class-d-power-amplifier-for-frequencies-20khz

器件型号:TPA3220

工具与软件:

您好!

我有一个应用要驱动压电式传感器、该传感器需要以高达40kHz 的频率提供高功率正弦波激励。 数据表中给出了失真和噪声高达40kHz 的曲线图。 请告诉我、我是否真的可以获得40kHz 的全功率正弦波输出。

Randy Holmberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    是的、您应该能够获得40kHz 的全功率输出。 考虑到这一点、您的输出滤波器设计必须允许更高的带宽。 您可以使用 此工具 帮助为40kHz 音频进行滤波器设计。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这是非常有帮助的。