This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:音频放大器输入的数字信号

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426839/tpa2011d1-digital-signals-for-audio-amp-input

器件型号:TPA2011D1

工具与软件:

我们需要对音频放大器输入使用方波1KHz、这意味着输入的数字信号、而不是模拟信号、 它可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    是的、这是可以的。 在本例中、它仍被视为模拟信号。 数字信号可以是 I2S 或 TDM。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    如何计算 AMP 输出功率? 请参阅我的电路的附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1KHz-to-TPA2011.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    对于 输出功率、可以使用 Pout = Vout^2 / R_load。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    就我所知、TPA2011是 D 类放大器、AMP 的 VDD 为5V、这意味着无论 R1319发生多大变化、Vout 都将保持5V (请参阅文件中的1KHz 至 TPA2011.pptx)。

    我是对吗?

    在 增益控制并调节 Ri 电阻器后、是否有办法确保 AMP 输出功率不会过度驱动至扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以给我一些意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    正确的 TPA2011是一款简单的 D 类放大器、因此没有任何扬声器保护。 如果您对扬声器保护感兴趣、可以查看我们的一些智能放大器。 输出引脚将 反映 输入信号乘以增益。 您需要使用最大输入信号来配置增益(通过输入电阻器)、以符合您的扬声器规格、从而确保不会过度驱动扬声器。

    此致、
    悉尼诺斯卡特