This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:I2S 为线路输入(MIC)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428945/tlv320dac3203-line-in-mic-to-i2s

器件型号:TLV320DAC3203

工具与软件:

您好!

我们需要一个音频编解码器来将从智能手机耳机插孔进行通信的模拟音频数据转换为数字(I2S)数据。

因此、我们计划使用 TLV320DAC3203。

智能手机的扬声器输出应连接到编解码器的线路输入、并通过 I2S 发送到连接的 BT-MODUL。

MIC 数据将通过 I2S 传输到编解码器、然后通过 HPR/HPL 输出传输到智能手机的 MIC 输入端。

这是否可借助  TLV320DAC3203实现?或者您是否有任何其他器件来满足我们的需求?

是否正确、线性输入(INR 和 INL)不会转换为 I2S 数据?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    手机的扬声器输出是一种模拟信号、如果您要对其进行数字处理、则需要 ADC 将模拟输入转换为数字(I2S)并对其进行处理 或将其作为 I2S 发送到 BT 等 该 IC 是 DAC、 因此它  接收到数字信号(通过 I2S 或数字麦克风)并将其转换为输出端的模拟信号。 它 还有2个模拟输入、用于将 DAC 操作的结果 与这个  模拟输入进行混合、然后将其作为模拟信号发送出去(如卡拉 OK)  

    换句话说、模拟信号可以从模拟输入引脚路由到输出放大器。 数字输入处理块和 DAC 资源均不 用于此类操作;

    对于你想要实现的,我相信你需要一个真正的编解码器。 我们的编解码器的标签都是 TLV32 AIC 3109或超一流的新编解码器 TAC5xxx。 此链接为您提供我们的音频编解码器的完整列表。  

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html

    如果您需要编解码器器件方面的帮助、请打开标题中包含编解码器的新帖子。

    此致、

    Arash