This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:寄存器设置顺序

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428683/tlv320aic3110-register-setting-sequence

器件型号:TLV320AIC3110

工具与软件:

您好!

我想使用以下寄存器执行上电/断电。 这些寄存器是否有设置顺序?

・页0/寄存器11:DAC NDAC_VAL D7:1 (DAC NDAC 分频器上电。)
・页0/寄存器12:DAC MDAC_VAL D7:1 (DAC MDAC 分频器上电。)
・页0/寄存器26:CLKOUT M_VAL D7:1 (CLKOUT M 分频器上电。)
・页0/寄存器30:BCLK N_VAL D7:1 (BCLK N 分频器上电。)
・页0/寄存器63:DAC 数据路径设置 D7:1 (左通道 DAC 上电。)
・页0/寄存器63:DAC 数据路径设置 D6:1 (右通道 DAC 上电。)
・页1/寄存器31:耳机驱动器 D7:1 (HPL 输出驱动器已加电。)
・页1/寄存器31:耳机驱动器 D6:1 (HPR 输出驱动器已加电。)
・第1页/寄存器32:D 类扬声器放大器 D7:1 (单声道 D 类输出驱动器已加电。)

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我制定了新的主题、因为我在要询问的 IC 类型上犯了一个错误。 很抱歉、我想让您删除该主题。

    此致、

    Nishie