This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:SELl0和 SEL1引脚的功能

Guru**** 2553330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2906C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421231/pcm2906c-the-function-of-the-sell0-and-sel1-pins

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他部件:PCM2903C、、 PCM2912A

工具与软件:

大家好、TI 支持人员、我可以询问 SEL0和 SEL1两个引脚的功能吗? 除了将引脚拉至高电平之外、我在数据表中找不到任何其他东西。 它对音频编解码器有什么作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    SEL0是器件内部使用的逻辑输入。 SEL1引脚对电源序列有影响、具体取决于您使用的系列中的哪个器件。 对于 PCM2906C、SEL1 = Vbus、这是您在电源序列中看到的。 但如果您看看 PCM2903C、则会在电源序列中使用 SEL1。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您再次回答我关于两个引脚的问题。  我目前正在研究 音频编解码器、以将 USB2.0音频数据从 USB2.0立体声输入传输到 DAC 模拟输出。  

    如果您知道兼容 USB 输入的较小音频编解码器、我也想提出任何建议。 谢谢!  

    此致、

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    我们的大多数 USB 转换器都使用 SSOP 封装。 PCM2912A 是例外、它使用 TQFP。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的,非常感谢你的帮助! 最后一个问题、目前是否有任何  与 TAS1020B 类似的正在供货产品? 谢谢!

    此致、

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    USB 音频的要求并不是很高、因此大多数微控制器应该能够处理 USB 音频来代替 TAS1020B。  

    我们用于控制大多数较新 EVM 的较新 AC-MB 卡使用 XMOS EF216-512-TQ128-C20来代替 AC-MB。 对于 TI 解决方案、我建议向处理器团队开一个新的 TT。

    此致、

    Jeff McPherson