This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:有关 PPC3的问题

Guru**** 2616955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425239/tas6424eq1evm-question-about-ppc3

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

工具与软件:

尊敬的团队:

我有 TAS6424E 权限、但在 ppc3中看不到应用。(我的版本:v.3.2.1)。  您能给我一些建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、长峰

      PPC3实际上会有几天的延迟。

      如果有急事、可以转到 TAS6424E 链接并下载.tar.gz 文件、请使用 PPC3进行安装。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6424E-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、


    感谢您的快速回复。 我实际上在一个月前安装了 PPC3、但从未使用过 TAS6424E。

    BTW、我已下载 TAS6424E.tar.gz 您提供的、但是我应该如何安装它? 我不知道如何使用这些文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请按照以下步骤操作:

    BR.

    Wei Qiu。