This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:在 PVDD 和 DVDD 条件下实现最低功耗电流、从而获得?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429136/tas6584-q1-lowest-power-current-on-pvdd-and-dvdd-conditions-to-obtain

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

我使用 TAS6524-Q1-EVM 通过进行开发。  我将尝试使用电源实现最低电流消耗

低侧电源供电。  根据数据手册、电流可低于1mA、甚至低至1或2uA CAN

表6.5、电气特性。

我无法借助 EVM 板做到这一点、好像移除了 DVDD、一个必须移除也同样的3V3输入

杀死电平转换器 U22、该转换器为 PD 连接的/STBY 和/STBY 线路缓冲两个开关。  这一点

U22电压降(移除3V3)、使 R16和 R17在放大器上保持上拉。 驱动器芯片。  因此不确定这一点很重要

移除将提供给放大器的 VCC。 驱动器芯片。

我提出问题的原因是、翻转 EVM 板上的两个开关不会导致电流大幅下降。  在本例中为 DVDD

(即 VCC)仍在供电。  最低电流指的是表6.5中的 DVDD 为0v 时不能同时工作

此外、还将删除/STBY 和/或 PD。  我看到87mA 有静态电流、切换这些开关会使电流下降

在65mA 附近、不是很低。  在本例中、我将测量 PVDD 电流、因为这是我们关心的问题。 TI 器件

升压电路位于我们自己的板上、但目前蓝色的 EVM 板只是其终端上提供的 PVDD。

如果我将3V3移除到 EVM 板上、在这种情况下、PVDD 会降至15mA 附近、仍然不是很低。

在此测试设置中、获取使用 EVM 板的可能性有多大、以降低至低电流消耗

电池寿命的各种技术?

我们很快便处于原理图阶段和板上布局阶段、并且希望首先实现最佳的初始解决方案

原型板运行。  当然、我们将详细了解我们自己的电路板(EVM 模块的超重行李除外)。

谢谢!

Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、
    板载组件会消耗1mA 额外电流。 获得漏电流值的最简单方法是移除外部上拉和下拉电阻器、并为 VDD 引脚使用外部电源。
    我建议您清理周围的一切、然后再次进行测量。


    如果您想显示原理图并标注切割的路径、请告诉我、然后我们将审阅该路径并提供反馈。


    迪伦