This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:泄漏电流和寄存器设置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428742/tlv320aic3100-leakage-current-and-register-setting

器件型号:TLV320AIC3100

工具与软件:

您好!

我想使用以下寄存器执行上电/断电操作。 这些寄存器是否有设置顺序?

・页0/寄存器11:DAC NDAC_VAL D7:1 (DAC NDAC 分频器上电。)
・页0/寄存器12:DAC MDAC_VAL D7:1 (DAC MDAC 分频器上电。)
・页0/寄存器26:CLKOUT M_VAL D7:1 (CLKOUT M 分频器上电。)
・页0/寄存器30:BCLK N_VAL D7:1 (BCLK N 分频器上电。)
・页0/寄存器63:DAC 数据路径设置 D7:1 (左通道 DAC 上电。)
・页0/寄存器63:DAC 数据路径设置 D6:1 (右通道 DAC 上电。)
・页1/寄存器31:耳机驱动器 D7:1 (HPL 输出驱动器已加电。)
・页1/寄存器31:耳机驱动器 D6:1 (HPR 输出驱动器已加电。)
・第1页/寄存器32:D 类扬声器放大器 D7:1 (单声道 D 类输出驱动器已加电。)

2. 请告诉我 IC 电源关闭时 SDA、SCL、DOUT 的最大漏电流

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    虽然我会先关闭 D 类和耳机驱动器以帮助防止喀嗒和噼啪声、并不需要特定的顺序。

    在关断时、SDA、SCL 和 SDOUT 均为高阻态、因此漏电流可以忽略不计。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    我知道没有特定的关断顺序。 您是否需要特定的启动顺序?

    我知道电流消耗非常小。 是关于 NA 吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    不需要特定的顺序、但您列出的顺序是我将要使用的顺序。 最后、为 D 类和耳机驱动器供电有助于防止喀嗒和噼啪声。

    如果它可以从噪声中区分出来、则是会按单位数 nA 的顺序。

    此致、
    Jeff McPherson