This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:TAC5212数据表封装和引脚编号不一致(?)

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428822/tac5212-tac5212-datasheet-package-and-pin-numbering-inconsistencies

器件型号:TAC5212

工具与软件:

数据表提到了 WQFN (28)  

附录第1页规定了24引脚

页173和174说明32个引脚

引脚编号 第4-5页列出了24个引脚+ A1..A4

数据表是否不应该将 RHE 封装定义为 WQFN24引脚?

通常、WQFN28具有7x4导联

第页 S:何时需要最终数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 QFN (28)、即24个引脚+ A1:A4。 第173页是一个拼写错误。

    器件的最终数据表和完整发布应在一个月内