This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:Linux 驱动程序

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100, TLV320ADC3001, TLV320ADC3120, PCM3120-Q1, TLV320ADC3140, TLV320ADC3101, PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424495/tlv320adc3001-linux-driver

器件型号:TLV320ADC3001
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3120、 PCM3120-Q1、 TLV320ADC3140、 TLV320ADC3101、TLV320ADC3100、 PCM1822

工具与软件:

我们目前正在销售 TI 立体声 ADC IC "TLV320ADC3001"、但我们想先与您确认是否有可用的软件支持(Linux 驱动程序)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了一些 有关此器件的旧 E2E 文章、发现了附加的此驱动程序、我将在此处附上它。 这不是在官方内核中,而且是令人难以置信的旧(从2010年开始),所以不能保证它现在可以工作。 我建议尝试使用官方 Linux 内核中适用的 Linux 驱动程序的器件、您可以在此处找到列表: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773056/faq-linux-drivers-device-drivers-for-aic31xx-dac31xx-aic325x-aic320x-aic326x-aic321x

    请记住、"AIC"驱动程序应该适用于 ADC 器件、AIC 意味着它是一个编解码器。  

    如果您在选择器件及其 Linux 驱动程序时需要更多帮助、敬请告知。

    此致!
    MIR

    e2e.ti.com/.../7610.ADC3x01_5F00_Linux.29_5F00_ASOC_5F00_OMAP3_5F00_27Sep10.zip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。 正如您提到的、我所问的前一部分(TLV320ADC3001)已经旧了、
    那么我找到了另外两个支持 MIC_BIAS 的 TI ADC IC:" TLV320ADC3120" 和" PCM3120-Q1" .
    这两款器件看起来都兼容 P2P、我们想知道它们是否提供 Linux 驱动程序?
    或者、您可以推荐任何其他具有 Linux 驱动程序支持的 IC (只需要音频 ADC 转换、而不需要编解码器)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的大多数 ADC 都应该支持麦克风偏置、因此我希望您选择的任何器件都适用于麦克风偏置。 您是否已经设计了该电路板、并且需要它是引脚对引脚兼容的? 您需要哪些 ADC 功能、而不仅仅是至少2个通道和麦克风偏置?

    TLV320ADC3120没有 Linux 驱动器、但类似的器件  TLV320ADC3140 (四通道)有。 我认为 PCM3120-Q1也没有 Linux 驱动器。

    我建议查看 TLV320ADC3101或 TLV320ADC3100、它们具有 Linux 驱动程序、工作方式应与 TLV320ADC3001类似。

    如果您对选择特定 ADC 还有任何其他需求、或者您是否需要在系统中实施该器件方面的帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我想澄清一下、当前应用只需要一个麦克风输入、而且是单端应用。 为避免需要驱动器、
    我想确认的是、PCM1822可以满足纯硬件 ADC 转换的要求。 EVM 说明还指出、它支持单端麦克风输入。
    您能否帮助我确认有关此 IC 的以下事项? 谢谢你。

    (1) PCM1822是否确实支持单端输入?
    (2)如果使用单端输入、负极端子是否可以直接接地?
    (3)从 PCM1822规格中、没有对支持 MIC_BIAS 的引脚的描述。 但是、EVK 应用使用 FMT0实现麦克风偏置、而规范规定其为数字输入。
       因此、我想确认该引脚是否可用作 MIC_BIAS。 (图2)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1822确实支持单端输入、因此您可以将负极端子接地。 它没有 MICBIAS 引脚、但如果信号在输入允许的范围内、它应该使用交流耦合在内部对信号进行偏置。 您可以阅读此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa583/sbaa583.pdf 、详细了解如何使用此芯片偏置麦克风信号。

    如果您在这方面或为您的系统选择器件时需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR