This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PurePath 控制台2配置寄存器转储

Guru**** 2810225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429040/pcm5242-purepath-console-2-configuration-register-dump

器件型号:PCM5242

工具与软件:

您好!

是否可以在不使用开发套件的情况下转储从 PurePath Console 2构建的 HybridFlow 配置?

我目前在原型板上有5个 PCM5242、效果非常好、但需要尝试定制滤波器。

i 我这里有一个 PurePath 控制台2和3、一个非基于 TI PCM5242的电路板和一个用于 ADC 测试的 AC_MB DC058 revA 主板。

可以帮帮我吗?

谢谢你

克劳德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claude、您好!  

    据我所知、PPC 可与器件专用 EVM 协同工作。 我不知道您可以在不使用指定 套件的情况下转储混合动力流构建的任何方法。 与 PC2相关的主板受到更大的限制。 可能最简单的解决方案是获取 EVM 和转储寄存器、并将其重复用于您的电路板。

    此致、

    Arash