This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:我想知道用于设置 TAS5825体积 α 滤波器的公式。

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427259/tas5825m-i-would-like-to-know-the-formula-for-setting-the-volume-alpha-filter-of-tas5825

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

你好

我是一个新手程序员。

我正在对 TAS5825M DSP 进行编码、 Alpha 滤波器采用1.31格式

我要将其从0调整到48ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我来向我们的设计团队确认他们是否可以提供该功能。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    感谢您的答复。

    此外、我使用像图片这样的模式。

    此模式的页面和书籍似乎与其他模式不同。 请注意。

    谢谢你

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、崔

    恐怕我们仍然需要时间来提供公式。

    如何使用 ppc3生成表、然后可以通过表调整时间。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要等待公式。 我将按照您的建议先尝试使用该表。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以按如下所示进行计算:

    示例:

    VOLALPHA = 3ms

    SR=48k

    常数值 e = 2.718...

    linearval= 1-math.pow (e、-1/(SR*(volAlpha/1000))= 0.00692

    math.round (linearval * 2^31)= 14861419

    将其传输到 Hex、即等于 E2C468。 就像生成的 ppc3日志一样。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。 这个公式非常有用。