This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:PP-SALB2-EVM 功能错误

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429502/tas2563ybgevm-dc-pp-salb2-evm-function-error

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具与软件:

您好!

我们将使用 TAS2563YBG-EVM 运行新的 SALB2。

在 PPC3上已选择"特性"选项卡、但不显示之前看到的硬件检查功能。

然后我尝试打开调谐和音频处理选项卡、但没有改变编程栏。

屏幕左下角有一个 EVM 名称、即"TAS2563 EVM"、应识别为"TAS2563 EVM-LB2"。

此类错误的 EVM 设置问题是什么?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    您能否分享 PPC3主板和 TAS2563电路板上的跳线截图? PPC3主板上的 IOVDD 选择应设置为1.8V。
    此外、PPC3主板上使用的电源是多少? 请确保使用5V 电源。

    如果您单独使用 PPC3和 TAS2563 EVM (未连接学习板)、您是否能够正常使用 PPC3?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的及时支持。

    PPC3 IOVDD 选择为1.8V、并连接外部5V 电源。

    我们发现、如果在没有 SALB2的情况下连接了 TAS2563YGB-EVM、则发生了 I2C 错误。

    TAS2563似乎已损坏。

    此致、

    Mochizuki