This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:模拟增益设置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428885/tas6584-q1-analog-gain-setting

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

提到的数据表中0dB 模拟增益设置适用于具有音频满量程输入的 PVDD=43V。

如果 PVDD=24V、建议的模拟增益设置值是多少?

谢谢你。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    有三种方法可以调整系统中的音量。  这个音频源就是发送到 TAS6584的数字音频。  然后可以在 TAS6584中调节数字音量控制。  然后、您可以在 TAS6584的放大器部分中调整模拟增益。  24Vdc 的增益是您使用0dBFS 数字音频、可将24Vdc 的增益设置为-5dB。

    20log (24V/43V)=-5.065dB

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    非常感谢。

    现在、模拟增益设置为0dB、但 PVDD 仅为24V。

    如果音频源(DAC)音量增加、是否会导致扬声器无输出?

    关于 PVDD-24V 限制、我们是否应该仅限制模拟增益? 数字音量是否会导致扬声器无输出?

    再次感谢您的专业帮助。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    数字增益和模拟增益都将起作用、如果音频源 DAC 音量增加、则不会导致扬声器无输出。  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    谢谢。

    如果是 PVDD 24V、您是说限制 模拟增益或数字增益中的一个就足够了吗?

    我可以知道数字数据是24位满(例如0xFFFFFF)还是数字增益超过0dB、该芯片如何处理?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您不希望使数字音频信号过载。  您需要确保音频源和音量控制的信号电平不允许数字音频过载或音频术语"Clip"。  得到这一解析后、您可以调整模拟增益来满足您的需求。

    此致、
    Gregg Scott