This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:DCEN 0dB 和 ZCEN 的默认设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429489/pga2500-default-setting-for-dcen-0db-and-zcen

器件型号:PGA2500

工具与软件:

在数据表中、这一点并不特别清楚。 如果 I An 设置0dB、ZCEN 和 DCEN 始终通过 SPI 进行、这些输入的硬件引脚的默认设置应该是多少?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    1) 1)对于0dB、即 单位增益启用(高电平有效)、您可以通过串行接口将0dB 引脚设置为低电平、并启用或禁用单位增益。  

    如果您在硬件中将0dB 引脚设置为高电平、则无论串行端口设置如何、PGA2500增益都将被强制为统一增益、直到您将0dB 引脚设置为低电平。 该数据表的第8页显示了该情况。

    2)在过零控制输入情况下、ZCEN (引脚9)、强制 ZCEN 输入为高电平启用该功能。 过零检测用于在模拟输入信号的过零时强制改变增益。 强制 ZCEN 为低电平、会禁用该功能、从而允许立即更改增益。  PGA2500上没有针对 ZCEN 功能的串行端口控制。

    3)对于 DCEN、直流伺服使能(低电平有效)、通常该引脚设置为低电平、其中 PGA2500模拟输出由直流伺服放大器环路监控、最大程度地减小直流失调电压、串行端口上的直流位通常设置为低电平。   

    可通过将 DCEN 输入(引脚7)驱动为高电平或者通过将串行控制字中的 DC 位置1来禁用直流伺服。  如果将 DCEN 输入设置为高电平、则无论串行控制字如何、伺服都将被禁用。

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis!  现在一切都很清楚。