This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PDMDIN2_GPI2 NC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429753/pcmd3140-pdmdin2_gpi2-nc

器件型号:PCMD3140

工具与软件:

您好!

如果我仅使用2个通道、是否需要 NC 处理 PDMDIN2_GPI2引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仅使用两个数字麦克风通道、两个麦克风可连接到 GPI1、如上图所示。

    由于 GPI2引脚是输入引脚、因此我们可以将其连接到 GND (我们也可以通过 GPI2_CFG[2:0]位字段禁用 GPI2引脚功能)。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan