This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:"数字`d引脚-规格"

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429482/pga2500-digital-output-pins---spec

器件型号:PGA2500

工具与软件:

我在数据表上看不到这一点-电流源/电流阱的规格是什么。 高电压滤波器? 我需要驱动光 继电器

15mA 的需求。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    PGA2500的 GPO 数字输出电流驱动能力有限。 (VA+)- 1.0V 时的典型数字高电平输出驱动电流能力为 IO = 200μA、0.4V 时的典型数字低电平输出灌电流能力为 IO =-3.2mA。  请参阅第3页上 VOH / VOL 规格测试条件中"数字特性"下的典型规格:

    因此、遗憾的是、PGA2500无法直接驱动/控制消耗约15mA 的光继电器、您需要使用具有电流驱动能力的数字缓冲器。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个耻辱。 不过、修复起来相对容易。