This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:开关频率降低50%至1.056MHz

Guru**** 2618775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426089/tas6422e-q1-switching-frequency-decrease-50-to-1-056mhz

器件型号:TAS6422E-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户配置如下所示0x02/0x03、开关频率应为2.12MHz。

但测试表明、它在1.056MHz 中运行、

fsync 为48kHz

什么可能会导致这种情况? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jass

     寄存器0x77/78/79也可能会影响 PWM 频率、请检查它们设置的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    这是针对展频、这可以将系统的频率削减50%吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAS、是、这些0x77/78/79、包括内部频率驱动器、如果配置不正确、将影响 PWM 频率。