This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1 - 10µH 输出滤波器电感器建议

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TAS6684-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428321/tas6684-q1-tas6684-q1---10-h-output-filter-inductor-recommendation

器件型号:TAS6684-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS6584-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

实际上、我‘m 为我们即将开展的项目评估 TAS6584-Q1/TAS6684-Q1放大器。

在 TAS6584-Q1 EVM 设计中、相模的10µH 双电感器 DBE1316HH-100M 用于输出滤波器。 由于它的饱和电流为11.1A、因此对于具有更高输出电流(高达13A)的 TAS6684-Q1设计而言、可能不是合适的选择。 您能否已经推荐用于 TAS6684-Q1输出的10µH 电感器、或说出将在 TAS6684-Q1 EVM 设计中使用的电感器?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    金属合金电感器会在更高的电流下饱和。  最好的做法是查看电感器的电感与电流(LI)曲线。   作为13A 电流的饱和曲线、Cyntec VAMV1009AA-100MM2是一个不错的选择。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢快速回答。 我‘m 了 Cyntec VAMV1009AA-100MM2、我不确定是否理解正确。 如果我看一下数据表中的 LI 曲线、它在13A 时的饱和高于相模 DBE1316HH-100M、对吧?

    此致!

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    铁氧体取决于温度。  温度越高、饱和值越低。  金属合金几乎不受温度影响。  这就是我建议使用金属合金电感器的原因。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    我n‘t 过这种功能、但这在我的应用中非常重要。 感谢提示,我将继续使用 Cyntec VAMV1009AA-100MM2。

    此致、

    Christian