This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:PCM2912A + RJ9 4P4C 问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428861/dem-pcm2912aevm-pcm2912a-rj9-4p4c-issue

器件型号:DEM-PCM2912AEVM
主题中讨论的其他器件:PCM2912A

工具与软件:

您好、支持团队

我们可以使用 PCM2912A + RJ9插头到 电话接收器是可行的?

如果是、  

1.白色连接到 VOUTL?

2.绿色连接到 VOUTR?

3.黑色是否连接到 GND?

4.红色连接到 VIN?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我认为这种方法不是标准化的。 通常、接收器信号为绿色和黑色、而发送器信号为白色和红色。 您的描述听起来更适合于3.5mm TRRS 插孔。 您仍然可以使用 RJ9、但知道插入的其他电话可能不兼容。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jett:

    电话主机直接连接到 PCM2912AEVM

    不使用电话上的听筒

    从计算机获得声音信号

    此配置能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    谢谢您的图片。 是的、这似乎是合理的。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的答复。

    还有一点、我们有 PCM2912A GUI 工具吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jett:

    声音信号不及时

    必须在通过计算机录制后回放

    是否有办法通过耳机立即接听电话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    此器件没有 GUI、因为所有内容都是通过 USB 作为 USB 音频器件处理的。 您可以通过典型的 Windows 音频设置操作设备。

    Allen

    请提供有关您的问题的更多详细信息。

    此致、
    Jeff McPherson