This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:功耗计算

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422122/tpa3118d2-power-consumption-calculate

器件型号:TPA3118D2

工具与软件:

你(们)好  

对于以下  TPA3118D2输出波形、CH1 = OUTP CH2 = OUTN (左侧均为)、当我们 计算功耗时、因为它是正弦波、我们通常需要计算 RMS、平均值还是最大值?

现在我们使用 CH1 (OUTP)-CH2 (OUTN)= 6.588V (RMS) 6.588V * CH3 (输出电流) 583.9mA = 3.84W 3.84W * 2 = 7.69W (正 半波+负半波)

RMS 功 耗是7.69W、我知道这方面的理解是正确的吗? 或者、我们需要其他计算才能获得正确的 功耗值?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    您计算的是输出功率。

    功耗仅为 pvdd *电流(通过电源产生的电流)

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    问题1:

    对于以下波形计算出  CH1 (OUTP)-CH2 (OUTN)= 6.588V (RMS) 6.588V * CH3 (输出电流) 583.9mA = 3.84W、

    我们与客户讨论不需要使用3.84W*2 、因为 RMS 值已经包括 正 半波+负半波。

    因此、 功耗=仅 3.84W、正确吗?

    问题2:

    对于以下原理图、我们需要检查每个通道的最大输出功率为10W。

    如何调整增益分压器电阻以确保输出功率为10W? (VIN = 16V)

    问题3:

    对于 TPA3118D2产品说明书、显示30W 立体声、60W 单声道、30W 和60W 是指 RMS 功耗还是峰值功耗 ?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对问题1的答复:是的。 但还有一个提醒、如果您使用的是扬声器、 通常、功率计算可以是 V*V/R、因为这通常取决于扬声器供应商。 R 是静态值、但不是实时值。

    对问题2的回答:实际上、这取决于您的输入信号。 请确保输出信号在8 Ω 负载下可以达到大约13V 峰值。 获得输入信号电平并使用>13V 作为输出信号电平后、就可以获得增益设置。 然后使用下表选择电阻器。

    对问题3的回答:

    RMS 值。

    BR、

    Wenbin