This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:通过外部放大器(TPA2012D2EVM)将此 EVM 与8 Ω 1.5W 扬声器连接或直接连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3204, TPA2012D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428630/tlv320aic3254evm-k-connect-this-evm-with-a-8-ohm-1-5w-speaker-with-an-external-amplifier-tpa2012d2evm-or-directly

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204TPA2012D2EVM、TLV320AIC3254

工具与软件:

您好!

我准备了  TLV320AIC3204_54_RHB_EVM 板、编解码器为 TLV320AIC3254。 我还有一个 TPA2012D2EVM 和一个8 Ω/1.5W 双线扬声器。

  1. 如何将扬声器连接到 EVM? 是直接连接还是必须使用放大器板?
  2. 如何使用 EVM 软件音频输出测试扬声器功能? 也就是说、GUI 中是否有用于测试扬声器的基本控件?
  3. 测试扬声器时要注意什么或如何测试扬声器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3204没有内置扬声器放大器、因此、如果您希望充分发挥扬声器的潜力、则应将该扬声器连接到 TPA2012 EVM 放大器板。 您可以将放大器 EVM 上的 INL+和 INL-引脚连接到编解码器 EVM 上的端子块 J6 (应该是输出引脚)。 将扬声器连接到放大器板上的 OUTL+和 OUTL-引脚。

    要测试扬声器、首先确保两个 EVM 板均已通电、然后您可以通过编解码器播放音频以通过模拟输出发送出去(使用差分输出)。 您可以从 EVM 网站下载"SLOC128"软件、以通过 USB 控制编解码器 EVM。 您应查看"播放"部分以通过器件的 DAC 侧播放音频。 有关设置 EVM 的更多信息、请在此处查看 EVM 参考指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau266a/slau266a.pdf

    如果您对该器件有任何其他具体问题或需求、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已通过 Amp OUT+和 OUT-引脚连接了扬声器。 INR+连接到 J6线路输出连接器上的 LOR、INR-连接到 GND。 放大器板由编解码器 EVB 板5V 供电。 下面是我的设置和状态面板读数。 当 I 测量 OUTR+和 OUTR-之间的电压时、每个引脚输出大约为2.5V 它们彼此相似。

    我要使用"蜂鸣器"测试扬声器。 我想以2khz 的频率产生2秒钟的蜂鸣声。 我按照文档中的说明进行了寄存器设置。 这里我提供了我使用的脚本。 我听不到任何声音。 我不确定我在这里做什么错了。 此外、如何通过此 GUI 使用波形文件来测试扬声器? 我可以直接从电脑播放。

    ###############################################
    # High Performance Stereo Playback
    # ---------------------------------------------
    # PowerTune mode PTM_P3 is used for high
    # performance 16-bit audio. For PTM_P4,
    # an external audio interface that provides
    # 20-bit audio is required.
    #
    # For normal USB Audio, no hardware change
    # is required.
    #
    # If using an external interface, SW2.4 and
    # SW2.5 of the USB-ModEVM must be set to
    # HI and clocks can be connected to J14 of
    # the USB-ModEVM.
    #
    # Audio is routed to both headphone and
    # line outputs.
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Software Reset
    ###############################################
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # Initialize the device through software reset
    w 30 01 01
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Clock Settings
    # ---------------------------------------------
    # The codec receives: MCLK = 11.2896 MHz,
    # BLCK = 2.8224 MHz, WCLK = 44.1 kHz
    ###############################################
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # NDAC = 1, MDAC = 2
    w 30 0b 81 82
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Signal Processing Settings
    ###############################################
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # Set the DAC Mode to PRB_P8
    w 30 3c 08
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Initialize Codec
    ###############################################
    #
    # Select Page 1
    w 30 00 01
    #
    # Disable weak AVDD in presence of external
    # AVDD supply
    w 30 01 08
    #
    # Enable Master Analog Power Control
    w 30 02 00
    #
    # Set the input powerup time to 3.1ms (for ADC)
    # w 30 47 32
    #
    # Set the REF charging time to 40ms
    w 30 7b 01
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Playback Setup
    ###############################################
    #
    # Select Page 1
    w 30 00 01
    #
    # De-pop
    w 30 14 25
    #
    # Route LDAC/RDAC to HPL/HPR
    w 30 0c 08 08
    #
    # Route LDAC/RDAC to LOL/LOR
    w 30 0e 08 08
    #
    # Power up HPL/HPR and LOL/LOR drivers
    w 30 09 3C
    #
    # Unmute HPL/HPR driver, 0dB Gain
    w 30 10 00 00
    #
    # Unmute LOL/LOR driver, 0dB Gain
    w 30 12 00 00
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # DAC => 0dB
    w 30 41 00 00
    #
    # Power up LDAC/RDAC
    w 30 3f d6
    #
    # Unmute LDAC/RDAC
    w 30 40 00
    #
    w 30 00 00 #go to page 0
    w 30 49 01 #Writing Beep length to registers 73,74,75 and 30 being the Codec address.
    w 30 4A 77 #73=49 in hex and so on.
    w 30 4B 00 #Now writing Sine and cosine coefficients MSB first then LSB in
    w 30 4C 23
    w 30 4D FB #76,77,78,79
    w 30 4E 7A
    w 30 4F D7
    w 30 48 04 #Making gain of right–2dB and making right and left channel independent
    w 30 47 84 #Making gain of left channel-2dB and turning on the beep.
    ###############################################

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放大器输出引脚上的2.5V 是共模电压、因此当信号输出时、它将在2.5V 左右波动。 您是否可以在计算机上选择 EVM 作为音频输出设备?  这个,连同选择播放模式的软件,它看起来像你的脚本,应该是你需要什么,使它运行与 USB 音频,在你的计算机上有一个 wav 文件。  

    此外、由于您将编解码器的输出连接到了 INR+和 INR-、为了确保您是否将扬声器连接到了 OUTR+和 OUTR-引脚? 此外、在编解码器 EVM 上、您可能需要将 INR-连接到 LOL、这样就可以获得全差分信号输出。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致!
    MIR