This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5705:子 PWM 信号-频率响应

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429472/tas5705-sub-pwm-signals---frequency-response

器件型号:TAS5705

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想知道低音炮 PWM 输出的频率响应是多少。 我们计划使用低音扬声器、而不是低音扬声器。 因此、理想情况下需要 90–20000Hz 的支持。  

请尽快向我们提供您的回复。

谢谢。此致、

Alen Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    无需担心低音炮的低频响应问题。

    由于 tas5705在输入端没有直流阻断滤波器,所以它是平坦的。

    Tks

    Jesse