This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:保护

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429397/tpa3255evm-protection

器件型号:TPA3255EVM

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

使用 AP 测试 TPA3255EVM 时发现 TPA3255EVM 将进入保护模式。 您能帮助分析一下原因吗?

测试条件:

1.接入点输入信号800mV;输入频率100Hz;接入点输入信号反复开关、TPS3255将进入保护模式、如所附视频所示。

2、电源:120W、4R 负载、PVDD=51V。

e2e.ti.com/.../777.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助执行以下操作:

    连接负载以确认此问题是否仍然发生。

    2.check 使用示波器获取输出波形、无论在开/关输入时是否可以看到任何过冲。

    Tks

    Jesse