This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:TDM 数据规格检查

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429318/tlv320adc3120-tdm-data-spec-check

器件型号:TLV320ADC3120

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在测试 ADC 规格;因为他们的当前频率很高~24MHz、非常接近我们的器件边界。 tHBCLK 和 tLBCLK 规格达到~20ns。  

他们正在检查注释(1)、可以将 BCLK 高电平和低电平规格扩展到14ns。 您能否帮助您了解其含义是什么?"SDOUT 数据线锁存在与器件用于传输 SDOUT 数据的边沿相同的 BCLK 边沿极性上。" ? 我们如何知道该机构是否符合要求?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这就是说、如果 SDOUT 传输和 BCLK 锁存都发生在上升沿或下降沿、则脉冲持续时间应放宽到14ns、以便能够更快地转换。 由于边沿极性同步、因此可以放宽时序限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的评论。

    对于以下2个序列、您可以帮助说明哪个序列可以发布为14ns 吗?  

    谢谢、此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    图8-1展示了一个可放宽时序的示例。 因为数据传输和 fsync 都与 BCLK 的上升沿同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daveon 的解释。 这一点现在很清楚。