This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:更改器件 i2c 地址以适应设计中的两个相同器件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425675/tpa2016d2-changing-device-i2c-address-to-accommodate-two-same-devices-in-the-design

器件型号:TPA2016D2

工具与软件:

我有一个 PCB 设计、其中板载了两个 TPA2016D2器件。 具有单独的 i2c 总线在此并不可行。 我只有一条 i2c 总线。

PDF 明确指出 i2c 地址可以更改,但它没有说明如何更改。

那么、如何更改地址以适应两个器件呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goran、  

    下面是我从 EVM 用户指南中检索到的图像。 您可以 从此处检索 i2c 地址信息。

      

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tpa2016d2s 焊接在 PCB 上。 它们连接有 STM32 ARM。 我无法将他们连接到 PC 以使用该程序。  

    我需要在哪个寄存器中使用 i2c 指令来更改地址(1至7)。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goran、  

    下面我在内部检查 i2c 地址信息。 等待48小时响应。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goran、  

    遗憾的是、由于该器件非常旧、我们没有资源在内部检索新的 I2C 地址信息。 除了我们已经在该线程中指出的可用信息外、没有其他 I2C 信息。 默认 I2C 地址为 XB0。   

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你在担心我吗?"

    QOUTE:TPA2016D2地址为0xB0 (二进制10110000)、0xB1 (二进制10110001)、用于读取。 如果需要使用其他地址、请与您当地的 TI 代表联系。 有关更多详细信息、请参阅常规操作。"

    关于这一点的另一个问题:

    QOUTE:"部分默认值可通过接口重新编程并写入 EEPROM。 此函数可用于加快器件的开通时间并更大限度地减少写入次数。 如果需要、请联系您当地的 TI 代表。

    感谢您发送编修。 更新数据表这么难不会误导您的客户吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goran、  

     解决这种情况的最佳方法是在我这边的 EVM 上运行此设置、然后得出结论。  

    采用这种方法需要一些时间。 请留出大约一周的时间、以便在基准测试中得出结论或取得进展。 对此情况深表歉意。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goran、

    我无法在 TPA2016D2上观察到不同的 i2c 地址配置。 遗憾的是、 数据表中规定的这一条款不再受支持。 我现在将关闭该主题帖。

    此致、

    Ore.