This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:关于 S/PDIF 输入

Guru**** 2614975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430294/pcm9211-about-s-pdif-input

器件型号:PCM9211

工具与软件:

嗨、团队:

我将 S/PDIF 输入到 RXIN0、意外地在其中连接一个逆变器电路。
它似乎工作正常、但如果我反转 S/PDIF、RXIN0是否仍然可以正确识别它?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我猜测设备仍会将其输入识别为"有效数据" 、但不一定是您发送的正确数据或 S/PDIF 数据;   

    因此、 当您 获得输出时、 这 可能  与您的预期不同。 如果您查看  S/PDIF 控制字组件、 采样频率               在44.1kHz 下编码为0000、在48kHz 下编码为0100、在 b0-b3中编码为32kHz、因此通过反转它、您会得到不同的 fs (例如1111、它的反转值0000甚至不在列表中)。  

    我可以通过 发送正弦波并分析输出来确认结果是正确的。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。
    它适用于普通歌曲和正弦波。
    因此,我认为反转它不会是一个问题。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、感谢您确认它在反相信号下工作良好。 如果它同时适用于歌曲和正弦波,那么它是可以的。  感谢您的分享。

    此致、

    Arash