This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:原理图审阅

Guru**** 2614965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429705/tpa3112d1-q1-schematic-review

器件型号:TPA3112D1-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助回顾一下原理图并发表一些意见吗? 提前感谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    这是反馈。

    C35 GND 连接位置应靠近 DAC、并且布线应与 INP 布线匹配。

    2.处理 L1和 L2电感器的饱和电流。  它应大于2A

    C29和 C34应更大、通常应使用1uF 或2.2uF。  请参阅数据表第8.2.2.5节"何时使用输出滤波器进行 EMI 抑制"

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我可以问 SD 和 FAULT 是否可以上拉至外部 5V 吗?  或者必须由 PVDD 或 ACDD 上拉。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     SD 引脚在内部是由 AVCC 供电的 TTL 结构。 如果在外部提供不同功率、则会一直存在漏电流、不建议这样做。