This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:1SPW THD

Guru**** 2501385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430485/tas5825p-1spw-thd

器件型号:TAS5825P

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

客户正在使用1SPW 调制、发现 THD 过大。 数据表仅具有混合调制和 BD 的 THD 曲线。 请提供1SPW 调制的 THD 曲线。

PVDD=16.4V  负载= 4 Ω    输出功率=25W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您包含的图是跨功率的扫描图、而不是问题中提到的固定功率级别。 它完全符合所需的图形或数据点是什么?

    如数据表中所述、1SPW 能够以略差的 THD 为代价为客户提供更低的空闲电流。 混合调制支持低空闲电流、同时不会影响 THD。 我建议客户切换到该调制方案。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ramsry、

    得到它、谢谢!