This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:静音时 PoP 噪声的测试数据

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430486/tas2505evm-test-data-for-pop-noise-when-muted

器件型号:TAS2505EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS2505-Q1TAS2505

工具与软件:

===≈====

以及 寄存器设置

OutDAC:D 类

输入:TDM 或 I2S

扬声器负载:8Ω/2W

SPKVDD:5V
MCLK 频率:不确定
Reg63"DAC 通道音量控制的软步进控制"...软步进为每1或2个 DAC 字时钟1步

================

我想检查在使用 D 类放大器从最大音量切换到静音时是否存在任何噼啪噪声。 是否有任何使用评估板的实验视频或测试数据?

*只要您拥有 TAS2505或 TAS2505-Q1的测试数据,就不必成为评估板

P.S.===
另请回答以下问题。 ↓μ A
是否可以通过调整软步进变化率(DAC FS、Reg63)完全消除噼啪噪声?
如果无法实现、是否可以在使用外部电路静音时消除噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坂本、您好!

    我不记得以前测试中提供的数据了。 但是 、您可以考虑以下建议 、以便在音量调节过程中获得最佳性能:

    • 软步进特性适用于 DAC 音量控制、因此、每当需要调节音量时、最好使用页0寄存器65上的 DAC 音量控制。
    • 同样、如果需要静音、最好使用页0寄存器64上的静音控制。
    • 将第1页寄存器48上的 D 类增益保持为固定值、仅在器件初始化期间修改此值。
    • 您也可以将第1页寄存器46上的扬声器音量控件保留为固定值。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师