This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:器件运行期间突然没有声音。

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430365/tpa3111d1-during-the-operation-of-the-device-there-is-suddenly-no-sound

器件型号:TPA3111D1

工具与软件:

使用 TPA3111D1的过程中存在一个问题:在器件运行期间突然没有声音。

带有4Ω 扬声器的原理图如下所示:

下面是我想确认的几个问题

  1. 温度和输出效率之间是否存在关系曲线? 该故障容易受到-20°C 低温的影响
  2. PLIMIT 是功率限制函数吗、是平均功率还是瞬时功率受到限制?
  3. 芯片如何确定 SC 故障? 是检测输出端的电压和电流吗? SC 故障的阈值是多少?
  4. 典型输出功率为10W、无论信号质量如何、是否存在最大和最小指数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对下面的每个问题添加一些评论:

    1. 应该支持-20°C、但遗憾的是、我不会随温度数字变化、但该器件应能在指定的-40°C 下工作。
    2. PLIMIT 是一种电压限制功能、启用后、输出限制为最大电压7.9V (典型值)、您可以参阅数据表第6.6节、第6页。
    3. 该器件检查输出引脚上的电流、根据之前 e2e 中的注释、阈值约为2.5A。
      1. TPA3111D1-Q1:有关 TPA3111D1-Q1故障模式和短路保护的问题-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛
    4. 输出功率取决于输入信号振幅和所选增益、不确定最大值和最小值指数是多少。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师