This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:配置问题 II

Guru**** 2768155 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425051/pcm5242-configuration-issue-ii

器件型号:PCM5242

工具与软件:

尊敬的 Arash:

很抱歉迟到了响应。 关于 "PCM5242:配置问题"这一主题、我们尚未解决此问题。 您正在使用时钟自动配置、但这对我们不起作用。 我已经尝试过、根本没有 DAC 输出。 我们尝试了很多不同的配置、但并未锁定 PLL。 我认为、除非我们没有稳定的时钟配置、否则 DAC 输出就不会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

     你的意思是与所有寄存器, clk 配置 和设置 ,我发送图片, 你的 DAC 仍然 不工作?  

    目前、我唯一的建议是订购官方 EVM 并 使用我们的 EVM 进行测试。     使用我发送的寄存器值以及  我们 使用的相同 CLK (fs=48K、bck=12.288MHZ、SCK 为256xFs 时)向 EVM 发送 Ch1和2数据(8个通道中的一个) TDM8。 如果它不起作用, 可能是 你的 输入格式(TDM/CLKS)有问题 . 如果它运行良好,那么您的系统中存在问题。  (订购链接)

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、仍然在努力配置:-( 是否有可能借用一个 EVM 2周来快速解决此问题? 我们的总部位于巴黎/法国。 提前感谢您的大力帮助。 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

     您可以  从 TI 网站申请 EVM 样片、一旦申请填写完毕、营销团队将会给您发送一个。

    要请求它,请转到页面中间,点击"购买",然后登录。 登录后、即可将一个添加到购物车、仅需199美元、或申请免费样片。  

    https://www.ti.com/tool/PCM5242RHBEVM?login-check=true

    此致、

    Arash