This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:关于 PCN

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429728/opa134-about-pcn

器件型号:OPA134

工具与软件:

嗨、团队:

PCN# 20240902002.1仅是数据表中的一项更改、但它是电气规格中的一项更改。
这只是对数据表的更改吗?
如果只是数据表中的变化、这是否意味着失调电压修整引脚已更改为 NC 引脚、而这不再需要、但它在内部仍然可以正常工作?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20240902002.1 是对影响所有版本 OPAx134的产品数据表的变更通知。  下面 是所有数据表更改的列表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    除了 Marek 的评论外、我还要补充一点、OPAx134芯片将搬到新的晶圆制造厂、这就是改动的原因。  新芯片不具有失调电压修整功能、因此从数据表中删除了该功能。  此功能将不再适用于使用额外修整特性的电路。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我知道 Marek 指示的变化、并问这个问题。
    那么、器件本身会发生变化、这是正确的吗?
    PCN 仅提到了数据表的更改。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    简而言之、这是正确的。 任何产品到不同的晶圆制造厂总是需要一些不同的性能。 因此、数据表的更改反映了器件的实际性能。 因此、上面列出的 OPAx134 PCN 更改指定了这些器件(器件)差异到底是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    换而言之、这次是否只更改了数据表、因为它反映了在先前的 PCN (PCN# 20231219018.1)中所做更改的正确测量特征?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu,

    PCN# 20231219018.1是关于 OPAx134向新晶圆厂过渡的一般性通知、包括鉴定报告、但不详细说明这将如何影响器件的实际性能(请参阅下面)、而 PCN# 20240902002.1提供了因过渡到新晶圆厂而导致的所有性能变化的详细信息。

    因此、2024年12月2日之后出货的 OPAx134产品将 按照 PCN# 20240902002.1中列出的所有更改执行