This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:关于负载突降功能

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1-Q1, TAS5441-Q1, TPA3111D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431710/tas5441-q1-about-load-dump-function

器件型号:TAS5441-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3111D1-Q1、TPA3112D1-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户询问 TAS5441-Q1中的负载突降问题。

TPA3111D1-Q1或 TPA3112D1-Q1负载突降功能是否正常?

此外、是否有任何其他具有负载突降的车载 D 类放大器器件?

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5441-Q1被设计为汽车器件、负载突降电压为40VDC、持续时间为400ms。  请参阅绝对最大值表。

    TPA3111D1-Q1和 TPA3112D1-Q1不支持负载突降。

    有很多 D 类放大器可以提供负载突降保护。  请提供您的系统需求、我会查找器件。

    此致、
    Gregg Scott