This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:原理图审阅

Guru**** 2988040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431408/drv632-schematics-review

器件型号:DRV632

工具与软件:

你(们)好  

您能帮我回顾一下客户的原理图吗? 我的客户遇到输出电平不够高的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您问这个问题、

    检查原理图、确保其与数据表建议一致。 LOx 和 OUTx 之间的增益应~4V/V。 输入电平和预期的输出电平是多少?  

    此致、
    Arthur