This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:GREG (引脚13)去耦电容器和#39;s 电容最小为0.1uF。 我想知道它的最大电容

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430896/tas2563-greg-pin13-decoupling-capacitor-s-capacitance-is-minimum-0-1uf-i-want-to-know-maximum-capacitance-of-it

器件型号:TAS2563

工具与软件:

这是推荐的外部元件  

此致

K.M. Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 此 GREG 电容器必不可少。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电容的建议值为0.1uF。  如果可能、我想将其从0.1uF 替换为1uF。   
    请告知  GREG 电容的最大值。