This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:支持的时钟

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431407/pcm5100a-supported-clock

器件型号:PCM5100A

工具与软件:

嗨、团队:

PCM5100A 是否支持特定格式的低于时钟频率?

1.K-Low・・・LRCK : 10kHz,       BCK : 640KHz,     SCK : 2.56MHz

2、WAV ・・・LRCK : 11.025kHz,   BCK : 705.6KHz,   SCK : 2.8224MHz

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了数据表中表10提到的常用音频采样频率之外、  DAC 可以 在 上述频率下工作、并且您将获得正常输出 (数字1kHz 正弦波进入、模拟正弦波  输出为1kHz) 但是  THD + N 会 降低。  例如,对于48K ,LRCK+N   为92dB,但 对于 THD :10kHz,BCK:640KHz,SCK : 2.56MHz             THD LRC+N 为50dB;对于 THD :11.025kHz,BCK :705.6KHz,SCK : 2.8224MHz LRC+N 约为55dB。

    因此、虽然它可以在这些频率下工作、但不能保证这些频率下的性能。

    此致、

    Arash