This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:OCP 和单端

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429719/tad5142-ocp-and-single-ended

器件型号:TAD5142
Thread 中讨论的其他器件: TPA6139A2

工具与软件:

大家好!


我对 TAD5142有一些问题。


(1)我将其用作耳机放大器、但输出端是否有 OCP?

(2)回答(1)时、如果安装了 OCP、当 LCH 检测到 OCP 时、RCH 是否也会停止?

(3)在(1)的答案中、如果安装了 OCP、OCP 阈值电流是多少?

(4)我想在单端配置(如 TPA6139A2)中使用 TAD5142。 在这种情况下、应如何设置 MD4和 MD5?
或者、我是否无法像 TPA6139A2那样使用 TAD5142单端?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    通常、当检测到 OCP 时、它应该会关闭两个通道、 单端输出 仅适用于线性输出。 我先验证一下答案。

    让我得到设计团队的确认、并将在星期三之前回答。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:


    感谢您的答复。
    我期待您关于单端输出的回答。

    我还有一个问题。
    耳机负载范围的最小8Ω 和最大300Ω。
    我知道由于驱动能力的限制、最小值为8Ω。
    为什么最大值被指定为300Ω? 请告诉我原因。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata  

    该器件具有 OCP 、但由于数据表中未提及阈值、因此  我无法提供官方数字、我可以 说 、 根据设计、  估计阈值约为160mA。  此外、如果 RCH 检测到 OC、则只有 RCH 关闭。
    耳机放大器可用于 SE 配置。 它可以使用线路输出和耳机。

    关于我 向设计团队核实的300欧姆 、该数字只是 为了节省电能、因为我们知道如果支持300欧姆或更小的电阻、则不需要消耗那么多的功率即可节省电力。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:


    感谢您的答复。
    我还有一些关于耳机放大器单端输出的问题。

    (1)将与耳机放大器的单端输出一起使用时、请告诉我 MD5和 MD4设置。

    (2)图6-9是否可以应用于耳机放大器的单端输出连接?
    此外、耳机负载范围是否适用于从8Ω 到300Ω 的耳机放大器的单端输出?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    我正在与设计团队进行核实、因为我的理解是  根据 表6.9、只有线输出可以是单端的。 我会在星期四之前告诉你。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢你。

    我期待您的答复。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 谢谢!

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,正如我在第一篇文章中提到的 只有线路输出 可以是单端 ( 表6.9 ). 但是、也可以在该系列器件的其他型号(SW 控制)上完成此操作 、您 可以将 B0_P254_R9_D[3:2]刻录到 2'b01。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:


    感谢您的答复。

    我知道 TAD5142是一种耳机放大器、无法输出单端输出。
    这种理解是否正确?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、TAD5142 无法进行 SE 耳机放大器。

    此致、

    Arash