This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:S2P 和 S2G 的精确电压阈值

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431150/tas6424e-q1-exact-voltage-threshold-for-s2p-and-s2g

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

S2P 和 S2G 在电压(而非电阻值)方面的确切阈值是多少。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     它实际上是电流触发了该故障。  

     如下图所示、其中有 S2P 或 S2G 的情况下、会有额外的电流路径、从而使 OUTP 和 OUTM 电流不同。 器件将检测值和方向、以检查是否存在故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  对于您的直流诊断文档 SLOA286、以下所述的预设阈值是什么、用于比较电压超过上限阈值为 S2P、低于下限阈值为 S2G。 我们的客户希望了解容差的确切阈值。 希望 TI 掌握这些信息。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     很抱歉、确实没有该值。

     因为该值本身不是设计目标。 当进入设计状态时、数字团队将始终离开几个内部调整寄存器、可以让验证团队执行基准相关性。 当样片恢复时、验证团队将基于目标测试方法调整每个内部寄存器、以使最终板载性能与数据表规格相同。

     对于该功能、测试方法使用电阻器负载将电源或接地短路、其验证团队最终确保所有内部寄存器协同工作以满足此阈值。 因此、电阻值是唯一识别的信息。