This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3140-Q1:音频数据为16位时的动态范围

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427392/pcm3140-q1-dynamic-range-when-audio-data-is-16bit

器件型号:PCM3140-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道如何在音频数据为16位时计算动态范围吗? 在数据表中、该动态范围是根据32位音频数据编写的。 但我的客户希望了解音频数据为16位时的动态范围。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我检查一下这一点、并 在本周结束前获取此主题的最新动态。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-San:

    感谢您的答复。 我期待你的答复。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-San:

    我可以知道我问题的最新动态吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    对于延迟、我们深表歉意。

    捕获16位数据时、数据表条件(3.3V AVDD 时的1kHz、-60dBFS 交流正弦波、48kHz 采样、BCLK=256fs、0dB 通道增益)的典型 A 加权动态范围约为100dB。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-San:

    感谢您的答复。 这看起来只是对动态范围的估计。 我想知道动态范围的确切值。 您能准确计算音频转换器的动态范围吗? 我想使用 ITS 公式来计算其他音频转换器的动态范围。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-San:

    您能否向我发送16位音频数据时动态范围的测量结果?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Lakshmi 已经不在办公室、下周将更新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我已经和我的同事解决了我的问题、接下来我将结束该主题。

    此致、

    山本俊介