This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AIC3262-STICKEVM:固件映像

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AIC3262-STICKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431115/aic3262-stickevm-firmware-image

器件型号:AIC3262-STICKEVM

工具与软件:

我需要在 AIC3262-STICKEVM 上重新编写 TUSB3200固件。 但是、我找不到固件映像。

在用户指南(SLAU448)中、它描述固件映像的位置如下所示、但我找不到该位置。 如何获取 TUSB3200firmware.xml 文件?

请给我一个正确的路径和/或可下载的 URL 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yo、

    不幸的是,到软件的链接被破坏,没有保存在一个地方,可以检索。 我认为我们现在不支持对记忆棒 EVM 重新编程。

    对于不同的采样率、主 AIC3262EVM 支持对 USB 固件进行重新编程、这种方式更好。 您是否希望 EVM 的样片来补偿记忆棒 EVM 不按预期工作?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会从另一个板中取出该固件映像、然后重新使用它进行写入。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yo、

    请注意、常规 AIC3262EVM 上未使用 TUSB3200。 而是使用 TAS1020B。 我怀疑您是否能够将 TAS1020B 固件转储到记忆棒 EVM 中。 我希望 TAS1020B 能得到更好的支持、同时也能让您工作得更轻松。

    如果仍然可以、请在 e2e 上向我发送连接请求、以便您可以为我提供送货地址。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我理解。

    我们已经购买了一些 STICK-EVM。 那么、我将从其中一个转储 EEPROM 映像、并将 其刻录到断裂的 EVM 的 EEPROM 中。