This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:INA1650用作单端输入的平衡线路驱动器。 单电源(加上用作平衡线路接收器的 INA1651)

Guru**** 2615045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650, INA1651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430266/ina1650-q1-ina1650-implemented-as-balanced-line-driver-from-single-ended-input-single-power-supply-plus-ina1651-implemented-as-balanced-line-receiver

器件型号:INA1650-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA1650INA1651

工具与软件:

下午好、我正在为我正在设计的管式高保真前置放大器添加平衡输入和输出、作为新商业产品开发的一部分。

第一个问题与输出有关、即 INA1650从单端转换到平衡。 我从 数据表中报告的图片开始 (图62、第8.2.6节):

下面是第一个问题:

  • 如果在此情况下允许使用单电源为 INA1650供电、请将 Vee 连接到 GND 并采用内部1/2基准(如数据表另一部分所述)、我希望得到确认
  • 最大功率电压为36伏、对吧?
  • 如果我理解正确、每个输出的最大摆幅或多或少(负载阻抗高于2K 欧姆) 29伏、对吧? 例如、每个桥臂上的电压为10VRMS x 2 (即单端输入最大电压为10VRMS)
  • 即使在此配置下、高输入阻抗是否也保持不变? 与其他类似器件相比、这是 INA1650的最大优势之一。

然后、感谢您的耐心等待、我有一个有关输入级的问题、我计划在 INA1651 (从平衡输入到单端)周围部署、只有一个部分:

36V 的单电源。 我的问题再次是关于这些条件下的最大输出摆幅:估算它是相同的29V、即10VRMS、是否公平? 我想这意味着每个输入上的最大值为5VRMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    [报价 userid="628630" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430266/ina1650-q1-ina1650-implemented-as-balanced-line-driver-from-single-ended-input-single-power-supply-plus-ina1651-implemented-as-balanced-line-receiver "]
    • 如果在此情况下允许使用单电源为 INA1650供电、请将 Vee 连接到 GND 并采用内部1/2基准(如数据表另一部分所述)、我希望得到确认
    • 最大功率电压为36伏、对吧?
    • 如果我理解正确、每个输出的最大摆幅或多或少(负载阻抗高于2K 欧姆) 29伏、对吧? 例如、每个桥臂上的电压为10VRMS x 2 (即单端输入最大电压为10VRMS)
    • 即使在此配置下、高输入阻抗是否也保持不变? 与其他类似器件相比、这是 INA1650的最大优势之一。
    [报价]

    最大 INA1650的建议单电源轨为36Vdc。 IC 偏置在中间轨或18Vdc 中、这将使输出电压摆幅最大化。  

    采用29Vdc 单电源轨时、中点为14.5Vdc。 否、它无法支持高达2kohm 的负载阻抗、具有10Vrms 输出摆幅(14.14Vpk 或28.3Vpp)。 您没有足够的余量电压+输出摆幅设计裕度。  

    我建议增大电源轨、因为您需要考虑相对于电源轨的输出摆幅+设计裕度+温度影响等。  

    [quote userid="628630" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430266/ina1650-q1-ina1650-implemented-as-balanced-line-driver-from-single-ended-input-single-power-supply-plus-ina1651-implemented-as-balanced-line-receiver 再次输入一个36V 单电源。 我的问题再次是关于这些条件下的最大输出摆幅:估算它是相同的29V、即10VRMS、是否公平? 我想这意味着每个输入上的最大电压为5VRMS。

    在36VDC 单电源轨下、上述配置是可接受的、因为开销输出电压摆幅范围满足2k Ω 负载阻抗要求。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这就解决了我的问题。 对于输入级(从 XLR 平衡转换为不平衡)和输出级(从不平衡转换为 XLR 平衡)、我将坚持使用36V 单电源。 再次感谢