This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:在12V 电源下提供30W、4 Ω 或8 Ω

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431702/tpa3110d2-30w-4--or-8--at-from-a-12-v-supply

器件型号:TPA3110D2

工具与软件:

30W  4 Ω 或8 Ω (在 12V 电源下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12V 电压轨无法实现30W 的功率。

    此致、

    Ramsey