This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:ADC 为单端时的动态范围

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5142, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425602/tac5112-dynamic-range-when-the-adc-is-single-ended

器件型号:TAC5112
主题中讨论的其他器件:TAC5142

工具与软件:

嗨、团队:

我有几个问题。
单端时 ADC 的动态范围是多少?
什么是 Power Tune 模式?
是否可以在有源模式下更改高通滤波器和抽取滤波器?
能否获得低延迟和超低延迟滤波器的波形和群延迟信息?
5. TAC5142数据表指出麦克风偏置在引脚信息部分中是可编程的、但这是印刷错误吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对迟交的答复表示歉意。 我会  在接下来的几天内回复您关于问题2-5的问题。 但是、对于您的第一个问题、单端模式下的动态范围将与差分模式额定值相差-6dB、因为输入只提供一半的动态范围。 因此、在单端模式下、TAC5112的105dB ADC 差分动态范围将变为99dB。 对于 TAC5,142,103dB 将变为97dB。

    另外、您使用的是 TAC5112还是 TAC5142? 5142由硬件控制、而5112由软件控制(I2C)。  

    我将询问我们的系统团队关于麦克风偏置和电源调优模式的信息。 对于问题4、 有关抽取滤波器的一些相位图、请查看数据表中的第8.3.6.2.1节。 这些是您的意思吗?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。
    我正在等待其他答案。
    我计划使用 TAC5112、但检查数据表、因为 TAC5142也是候选国、并有问题。
    此外、您给出的值与数据表不同、DAC 的电阻值也是多少?
    此外、您计划何时更改数据表?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    很抱歉我的答案中有不一致之处、我 在 TI.com 上看到该部件的评分是105dB。。。 我将向我们的系统专家询问这种不一致的情况、并在我收到回复时告知您官方评级是多少。 由于器件未完全发布、因此数据表可能无法最终定稿。 但是、为了安全起见、我们暂时假设该值较低。 然后、根据数据表、TAC5112在差分模式下的 ADC 动态范围为100dB、因此单端将为94dB。 DAC 的额定动态范围为106dB、因此单端为100dB。 再次,有不一致的网站,所以我会回到你的官方评级,但这是最低的,列出. 抱歉。 当器件经过全面测试并准备好发布后、数据表会更改为官方值、有望在接下来的几周到几个月内、但我不知道确切的日期。 新系列转换器中的其他器件已发布、因此我们希望尽快发布。

    至于在器件处于活动状态时更改滤波器、我使用 EVM 对其进行了测试。当器件处于活动状态时、滤波器屏幕显示为灰色、而我可以运行 I2C 命令在激活状态时更改滤波器、并看到示波器上发生了变化。 因此、您应该能够在有源状态下更改双二阶滤波器(包括高通)。 我想为您提供抽取滤波器的相关信息。

    我会告诉您其他问题的答案当我收到回复时、我会在接下来的几天给您回复。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    我们的系统团队给我带来了一些令人振奋的最新动态。 首先、TI.com 动态范围数据是基于性能的更新数字、因此 ADC 的值为105dB、差分 DAC 动态范围性能的值为114dB、而两者的单端模式的值为-6dB。 这将很快在数据表中更新。  

    功耗调优模式说明将添加到最终发布的产品说明书中、但我被告知"在这种模式下、器件在某些性能权衡的基础上功耗更低。" 如果您需要更多的解释、请告诉我、我可以再问更多。

    此外、对于 TAC5142、麦克风偏置不可编程、但始终等于 VREF 电压。  

    如果您需要更多跟进这些问题、请告诉我!

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢您的答复。
    请另外告诉我这方面的信息。

    [报价 userid="564139" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425602/tac5112-dynamic-range-when-the-adc-is-single-ended/5467088 #5467088"]关于问题#4、请查看 数据表中的第8.3.6.2.1节以了解抽取滤波器的某些相位图。 这些都是您的意思吗?

    我想了解使用低延迟和超延迟滤波器而不是抽取滤波器时的群延迟和特征图的信息。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于采样率的群延迟更改、 目的只是为了确保您在考虑什么采样率? 我可以向我们的系统团队询问具体细节、但我不确定我们是否有这些细节。 低延迟滤波器也是一种抽取滤波器、因此它可能与数据表中的滤波器没有任何不同。 我会让你知道,当我听到回来,可能是星期一。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了团队的反馈、他们明天会将48K 采样率的数据发送给我、然后我再发送给这里。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢您的答复。
    好的、我会等。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天没有收到回复、但我会在获得此数据后立即发送。 同时、请不要在此作答、这样我们就可以避免延迟回复标志、除非您有其他问题我可以帮助解答!

    谢谢!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    ULL 和 LL 滤波器的幅度响应类似于48K 的响应、其中通带在~.46 * Fs 之前、阻带约为-86dB、起始点为0.6Fs。

    对于超低延迟(ULL)、在48kHz 采样速率下、通带中的平均延迟为 3.46 1/fs。 它更接近0*fs 范围。

    为了实现低延迟、在48kHz 采样率下、通带中的平均延迟为6.77 1/fs。

    这些值是近似值、但来自我们的测试数据。 最终会将该值显示到数据表中。 如果您需要更多细节、请告诉我、谢谢您的等待!

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢您的答复。
    我知道内容。
    我希望波形也会附加到数据表中。

    此致、
    柳。