This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:耳机输出功率放大器;供货

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432441/tad5212-headphone-output-power-availability

器件型号:TAD5212
主题中讨论的其他器件:TAD5242

工具与软件:

数据表目前给出的耳机放大器输出功率为 TBD、是否知道耳机放大器能够驱动的功率是多少?

另外、是否知道此器件何时不能预发布并可用于常规购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    该器件将  于2024年11月下半月的某个时间与其最终数据表一起发布(仅在几周内)。  

    您询问的输出功率大约为62mW。

    同时、您还可以查看 TAD5242、 一款具有120dB 动态范围的硬件控制立体声音频 DAC、以及已推出的耳机/线路驱动器。

    此致、

    Arash