This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:输入阻抗容差

Guru**** 2823255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432270/tlv320adc5140-input-impedance-tolerance

器件型号:TLV320ADC5140

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在 MP 期间面临产品的 ADC 增益容差问题。 我们想知道 ADC IC 的输入阻抗容差。 我们需要这些信息来重新定义生产容差的增益和输出功率。 谢谢!

带宽

此致

Kelvin Lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    输入阻抗有0.5%的变化(1 Σ)、最差情况下的容差为20%。 这是选择的因数性能模式、输入阻抗可配置性的灵活性和输入配置(交流或直流耦合)。