This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请帮助检查 TAS5825M 的原理图设计。

Guru**** 2504855 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429916/tas5825m-please-help-check-the-schematic-design-of-the-tas5825m

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

对于 TAS5825M 芯片、当扬声器的实际功耗为10W 时、在 PVDD=20V 时、使用一个10uF 的电容器就足够了吗?

2.使用10uH + 0.68uF LC 滤波器组合的扬声器是否存在隐藏的危险?

e2e.ti.com/.../5282.AMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的票证已分配给设备专家。 请预计下周早些时候给您答复。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan Long:

    答案:

    1通常可以使用22uF 来获得更好的 THD。

    2 LC 滤波器应满足截止频率要求。  您可以参考下面的 LC 设计指南:https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的放大器电路的散热问题、您有什么建议吗、是否需要增加散热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 未对散热器提出特别建议。

    此外、只有10W 输出、通常对于该散热焊盘朝下器件、甚至不需要散热器。