This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:关于输出类型的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731, TAS5706B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432377/tas5731-question-about-output-type

器件型号:TAS5731
Thread 中讨论的其他器件: TAS5706B

工具与软件:

团队成员、您好!

TAS5731 支持单器件2.1 (2 × SE + 1 × BTL)

它是否还支持4 x SE?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    此器件只能支持2.1和2.0 (2xBTL)。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的答复。

    实际上、客户正在寻找能够支持两个高音扬声器(包括低音扬声器和扬声器)的器件。

    是否有最好的器件能够支持与 TAS5731类似的功能?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    没有多少器件可以支持总共4个扬声器。 我们的大多数非汽车类放大器都是立体声放大器、因此需要2安培。 TAS5706B 可提供4x SE 输出、是我们仅有的数字输入部分之一。 我通常建议使用差分输出、但这需要两个放大器。

    此致、

    Ramsey