This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:无升压

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423037/tas2563ybgevm-dc-no-boosting

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在使用 TAS2563EVM、

当向 VBAT 施加5V 电压时、作为升压电阻器设置、PVDD 不会正确输出。

除了 BOOST CFG1/2/3、他们是否需要配置任何其他参数?

VBAT:5V

最大输出电压:12V

模式:始终

使能

此致、

哎呀


此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    感谢您的耐心。 我们将在明天之前为您提供回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    您能否共享 BOOST_CFG1/2/3的所有寄存器值?

    另外、能否详细说明输出不正确意味着什么? 他们在 PVDD 上看到什么以及何时看到它?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    寄存器值是默认设置、因此我们预计输出电压为11V。

    但在内部升压模式下、升压转换器将很快停止。

    您能仔细检查一下 我们可能会错过什么吗?

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否使用 PPC3? 如果可能、他们是否可以保存 PPC3工程(作为.ppc3文件)并共享该工程、以便我可以复制其测试环境?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

     使用 EVM 时、可以使用。

    请查看附件。

    e2e.ti.com/.../file.ppc3

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    非常感谢! 我今天将使用他们的 PPC3文件进行测试。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    您测试过吗?

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对拖延表示歉意、因为我已被卷入紧急问题。 我将测试此 Asap。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    PPC3中的所有设置均显示正确、适合我。 PPC3项目处于调优模式、必须  首先进行扬声器特性评估。 他们是否完成了该操作? 扬声器还应连接到检测引脚。 在调优模式下、DSP 进行扬声器保护、并且不先完成扬声器特性描述、用于保护扬声器的设置并不准确。 由于设置不准确、DSP 并不是通过增加升压来保护扬声器。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    它们使用 TAS2563作为触觉驱动器。 如果将其用作触觉驱动器、 需要任何过程或设置?

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、  

    我明白了。 对于触觉应用、应将器件/ PPC3更改为 ROM 模式(其当前处于调优模式)。 ROM 模式会禁用触觉应用中不需要的扬声器保护算法。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特