This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:关于 I2C 但不使用 I2C

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431708/tas5441-q1-about-i2c-at-no-use-i2c

器件型号:TAS5441-Q1

工具与软件:

您好!

 我的客户询问 TAS5441-Q1中的 I2C。

1)在不使用 I2C(系统中没有微控制器)时的默认增益设置是什么?

如果使用 I2C、默认增益设置如下。

"不使用 I2C"的设置是否与"使用 I2C"的设置相同?

2)从6.3建议运行条件(第4页)中删除了、

他们了解 I2C 引脚上的最大电压是5V、这是没有问题的。

他们的理解是正确的。

(由于绝对最大额定值、我认为 I2C 引脚上的5V 是问题。)

 

3)根据数据表(8.2.2.1.3 I2C 引脚:pase24)、它被描述为如果系统中没有微控制器、

将 SDA 和 SCL 引脚连接至3.3V

与问题(2)相同、在这种情况下、可以将 SDA 和 SCL 引脚连接到5V 而不使用 I2C 吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用您的问题编号进行回复。

    1. 在非 I2C 模式下、增益为26dB。
    2. I2C 引脚上的绝对最大电压为5V 直流。  SDA 和 SCL 可以使用5V I2C。
    3. 当不使用 I2C 时、这些引脚可以连接到5VDC。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gregg:

    谢谢回答。

    关于问题(2);
    >I2C 引脚上的绝对最大电压为5V 直流。 SDA 和 SCL 可以使用5V I2C

    该器件是否具有绝对最大电压裕度? (例如、5V + 0.xxv)
    或者我们应保持5V 或更低电压?
    我提问是为了以防万一。
    (因为我知道通用器件的绝对最大电压不应超过该电压。)

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有裕量。  应将其5V 直流电压保持在5V 直流电压。

    此致、
    Gregg Scott